欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

按行业区分的轴承(用途)

  • 2022.07.21 14:25:10
  • 米思米
  • 2451

滚动轴承因其低摩擦系数而受到好评,广泛应用于各个行业的各类机械设备,如果没有滚珠轴承 ,这些机械都无法运转。让我们来看看典型的机械设备和这些设备中所使用的滚珠轴承。

1.按照行业区分使用的轴承和用途

行业

使用设备

使用轴承

内容

汽车

变速箱

深沟球轴承
  圆锥滚子轴承 等

用于充满润滑油的齿轮箱,为了防止金属粉末侵入,深沟型轴承采用屏蔽型。AT车辆是使用推力滚针轴承。

涡轮增压器

角接触球轴承

为了减少低速旋转时的摩擦阻力,可以使用滚珠轴承代替滑动轴承。

钢铁

辊轧滚筒

4列圆柱滚子轴承

加热后的厚板坯经过粗轧机后,被轧至一定厚度。轴承承受着巨大的弯曲应力。

造纸

烘干机

自动调心轴承

造纸过程中有一道干燥工序,是将制备好的原料卷在纸上,对含有水分的原料进行干燥。其中较长的设备有一个宽度为10m的旋转机构,该轴承就是用于这一用途。

铁路

新干线

圆锥滚子轴承
  圆柱滚子轴承

使用具有小径向尺寸和长宽度的轴承型号。这种轴承采用飞溅润滑,易受振动和冲击影响,因此对使用环境要求严格。

飞机

发动机

3点接触球轴承
  圆柱滚子轴承

是用于支撑发动机主轴的轴承。圆柱滚子承受径向载荷,3点接触承受轴向载荷。用于高速、高温环境,材料和表面处理采用特殊规格。  

火箭

涡轮泵

组合角接触球轴承

涡轮泵位于火箭发动机的顶部,具有引入火箭燃料并将大量燃料输送到燃烧室的功能。它以每分钟超过4万RPM的速度旋转。

发电机

风力

自动调心滚子轴承

一般采用能承受偏心、承载能力高的轴承。1.5MW级使用内径为φ600mm的轴承。

机床

加工中心主轴

深沟球轴承
  角接触球轴承

高速轴承多采用空气油润滑。轴承采用双列方式。对于高速用途,缩小滚动体以减少接触应力。

车床主轴

多列圆柱滚子轴承
  角接触球轴承  等

由于加工载荷大,多采用高刚性、低发尘量的球轴承,多在脂润滑条件下使用。该结构允许旋转轴伸展。


 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

按行业区分的轴承(用途)

按行业区分的轴承(用途)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

按行业区分的轴承(用途)

按行业区分的轴承(用途)

按行业区分的轴承(用途)

按行业区分的轴承(用途)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


按行业区分的轴承(用途)

按行业区分的轴承(用途)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities